This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:TPS24751可在使用多个器件时轻松分解

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619246/tps24751-tps24751-easily-breaks-down-when-using-multiple

器件型号:TPS24751

尊敬的每个人。

我使用的 TPS24751非常有用。

这对我来说很好、可以打开/关闭电源并保护过压。

最近、我设计了一个主功耗为30A 的电路板。

由于 TPS24751非常有用、因此我也会为新电路板选择 TPS24751。

但 TPS24751的额定电流为10A、我将主电源分为三个部分。 (+12.0V_A、+12.0V_B、+12.V_C)

它在最初的几次中运行良好。 但它最终似乎被打破

最后、它非常热、看起来像短漏极和 GND -消耗的电流非常大。

我想知道为什么会这样做,并想知道如何防止这种结果。

我上传了原理图。

Sincery。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shin、

    您能否共享一个器件的 RSENSE、RSET、RPROG、Rimon 和 CTIMER 参数值。
    当 VIN 插入 J15时、您能否提供输入电压波形、同时还提供一个部件的布局。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh。

    我很遗憾使用数据表首页中的应用原理图。

    因此、我没有考虑您提到的各种参数。

    它的设计值与 Rsense 0.002 --> 0.000和 Cload 470uF --> 560uF 相同

    现在、TPS24751看起来像是断开的、我从(+12.0V_IN)连接到(+12.0V_X)。

    我只有一个 SMT 板、而使用其他板。

    稍后将提供输入电压波形。

    我粘贴下面的布局。

    L01 -顶部

    L02 = L05 = L07

    L03

    L04 = L06 = L08 = l09

    L10 = L11

    L12 (底部)

    嗯... 使用图片文件查看布局似乎非常困难。

    如果你有任何想法,我将感激地接受它。

    Sincery。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shin、

    该器件通过感应电阻器上的感应电压监测负载电流。
    Rsense 值对于保护至关重要。 数据表首页中给出的值适用于10A 用例。
    您能否通过将 Rsense 电阻器放回2m Ω 再次进行测试?

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh。

    我设计的电路类似于首页上的应用原理图、但我认为是图48。 简单的负载开关。

    我不会监控电流、每个 tps24751都不会超过10A、除非在其他板载部件上损坏。

    (在旁路线处为1.5A 电流。)

    虽然没有 Cgate 和 Rgate、但我认为它可以正常工作。

    当正常工作时、栅极电压约为25~26V、当我认为断开时、栅极电压永远不会从0V 变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shin、

    如果您想用作负载开关、请使用 Cgate 和 Rgate 来限制浪涌电流、同时驱动560uF 的大容性负载。
    以下应用手册提供了相关信息。 www.ti.com/.../slua740.pdf
    请告诉我您的系统需要哪种类型的保护?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rakesh。

    我连接了 Cgate 和 Rgate、看起来工作正常!!!
    它似乎不起作用、因为它具有更大的电容负载(大约3、000uF)

    非常感谢您的帮助。

    为了回答您的最后一个问题、我使用了 tps24751来保护过压并简化电源开关设计。