This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:FET 始终断开、BQ 关闭

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629525/bq27742-g1-fet-always-opened-bq-off

器件型号:BQ27742-G1

您好!

我们正在设计采用 bq27742的电路板、以管理我们的锂聚合物电池。 我们遇到了保护 FET 的问题、该 FET 始终处于打开状态、从而关闭 BQ27742。

我在论坛上看到、我们可以将 FET 的一个栅极短路以快速启动 BQ。 这是可行的、但在销售产品时不能使用此解决方案。

我们的 FET 的 Vgs (th)= 0.9V

我错过了什么吗?

感谢你的帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuliano、您好!
    从关断模式唤醒后、器件将保持开启状态、并且除非断电或发送关断命令、否则永远不会进入关断模式。 要将监测计从关断模式唤醒、您需要在电池组 p 上施加充电电压、然后将器件唤醒。
    您不应使 FET 的栅极短路。 您必须为 FET 启用它(0x21)、并确保为 FET 保持开启状态正确设置保护校验和。

    请告诉我是否需要进一步澄清。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    在首次启动期间、当电池插入以进行放电时、应如何向电池组施加电压?

    如果 packp 为0、则应禁用 I2C、不应禁用它?

    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guliano、
    此器件是电池组侧电量监测计、因此不适合终端用户作为插入电池的电量监测计。 应在生产过程中插入电池、并向电池组施加充电器电压以将器件从关断状态唤醒。 一旦被唤醒、它就会保持唤醒状态。

    谢谢
    Onyx