This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池管理系统

Guru**** 2558520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629189/battery-management-system

主题中讨论的其他器件:BQ76PL455ABQ76940BQ78350-R1

您好!

需要您的专家就以下事项提供建议。

1) 1) 10节电池由充电器充满电的示意图。 10号电池的位1的电压差低于其余9节电池的电压差。
10号蓄电池由9个 PCC 蓄电池充电。 进入电池#10的9节电池产生的电流为1800A。
高电流1800A 将在几秒钟内损坏10号电池。
请建议使用 TI 芯片的解决方案如何防止电池到电池充电。

2) 2) AM 构建电池的串联和并联连接。 每个电池为50.4V 200AH,连接在4S 20P 中。
请告知用作一个主器件和20个从器件的 TI 电池管理 IC。
IC 必须具有主动电池平衡、短路保护、400A 截止电流限制器、温度感应、
电池运行状况管理、电量监测计指示器、CAN 总线接口等

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ikon、
    1.您描述的高浪涌电流情况是电池可能并联或分离的系统中的常见问题。 通常情况下、当使用并联电池时、电池在连接之前准备好满足匹配条件、然后作为容量更高的单节电池运行。
    通常、电池电路将并联电芯组作为单节电池进行监控。 如果您的系统需要更换单个电池、则需要一个电路来适应这种情况、也许可以通过电阻路径切换附加电池、直到电池充分匹配。
    2.同样、正常的电池管理系统会像单节电池一样监控4S 电池组。 随着电池节数的增加、数据范围可能需要调节电流或容量。 大多数器件都是 I2C 或 SMB 接口、因此需要整合一些 CAN 总线接口。 但是、50.4V 电池的指示可能是12节电池。 如果您要将12S (或其他)电池模块串联、每个模块都具有保护开关、则应设计为切换整个电池组电压。 如果您要监控12节电池、bq76940将监控电压和电流、bq76PL455A 将仅监控电压。 bq78350-R1监测计可用于 bq76940、但它与 SMBus 通信、因此您需要一个 CAN 转换器。 可以将 bq76PL455A 链接在一起、以便将电池数据传回公共处理器、您可以在该处理器中测量系统。
    可用的有源电池平衡解决方案是 EMB1428和 EMB1499、请参阅 TIDA-00817中的一个示例、以平衡到外部电源、从而在模块之间实现平衡。 TIDA-00239显示了一个平衡到模块级的示例。
    没有芯片组可为从模块提供主控制器。 最接近这一点的可能是 bq76PL455、它用于监控和主动平衡、与 TIDA-00817类似、并具有用于通信、控制、电流测量和保护开关的定制通用电路。