This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:TPS1H100-Q1、TPS1H160-Q1在达到电流限制时设置屏蔽时间

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629444/tps1h100-q1-tps1h100-q1-tps1h160-q1-the-setting-of-masking-time-in-case-of-current-limit-reached

器件型号:TPS1H100-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS1H100B-Q1

大家好

您是否介意我们问 TPS1H100-Q1或 TPS1H160-Q1?

我们客户的条件 如下:
- 24V、6A、20us
我们认为、这种情况下使用无关紧要。
根据我们客户的要求、  如果电流持续超过30uS 且电流为6A、我们的客户会让器 件停止输出。
那么  、是否可以在达到电流限制(6A 设置)的情况下设置屏蔽时间(30us)?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请让我先了解一下该应用:

    1-电源电压为24V。 正确吗?

    2 -额定负载电流?

    3 -它是电容负载吗?

    4 -电流达到6A 的原因是什么?

    5 -如果电流为6A、为什么客户希望将计时限制为30us?

    此致、Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud San

    感谢您的回复!

    1-电源电压为24V。 正确吗?
    ->是、Vs=24V

    2 -额定负载电流?
    ->1s 周期。
       准时 期限: 6A ,20us 休息时间期限:0A,0.99998sec (1sec-20us)

    3 -它是电容负载吗?
    ->否,LED

    4 -电流达到6A 的原因是什么?
    ->应用 程序是  安防摄像头的闪光灯。 瞬间、它需要高电流。

    5 -如果电流为6A、为什么客户希望将计时限制为30us?
    ->通常,操作时间仅 小于 30美元。 因此、如果 6A 超过30us 是异常情况、  这就是我们客户希望  停止器件输出的原因。   

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、感谢大家的参与、下面是我的评论:
    1- TPS1H100B-Q1建议的工作直流电流为4A、6A 脉冲电流应该正常
    2 -器件可以正常处理电源
    3 -通过在 CL 引脚上连接大约400欧姆的电阻器、可将电流限制为6A
    4- CS 引脚实时监测并报告当前状态
    5 - LED 开/关电流由 IN 引脚控制
    6 -您唯一需要考虑的是计时(TPS1H100-Q1数据表第8和9页)

    请检查时间安排、如果您有疑问、请告知我。

    此致、Mahmoud