This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:省电模式- 100uA 及以下时的效率

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61070, TPS61291, TPS610981, TPS61099, TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619181/tps61070-power-save-mode---efficiencies-at-100ua-and-below

器件型号:TPS61070
主题中讨论的其他器件: TPS61291TPS610981TPS61099TLV61220

大家好、我有一个应用、其中我将使用2节 AAA 电池运行、并且需要生成3.3V 输出。  TPS61070似乎是这方面的一个创意部分。  我对该器件有几个问题。

这是一种 BLE 信标应用、其中的典型平均电流为~15-20uA。  它将每~2秒传输一次、峰值电流为~5-6mA。  在传输之间、它将处于低功耗模式~2uA。  我最大的问题是在这些低负载水平下运行。

1) 1) 61070具有省电模式、这表示在低负载时、它会产生多个脉冲以保持所需的输出电压。  我不清楚的是、效率图基本上显示了在这些低负载水平下降低0%的效率?  我应该关注这一点、还是这只是省电模式工作方式的副产品?  即-我认为在这个省电模式中效率仍然相对较好。

2) 2)对于 Vin ~3V (满容量时为2 AAA)且 Vout = 3.3V 的 TPS61070、您有任何效率数据?  这些图仅显示2.4V 为最高输入电压。

3) 3)器件将具有一个开/关开关、BLE 器件将检测到长按按钮的情况、从而将 TPS61070上的 EN 线路驱动为低电平。  虽然 TPS61070能够从电池上断开负载、但我看不到它能够为输出电容器放电、可能我错过了这一点。  如果是这种情况、并且系统进入低于1uA 的极低功耗模式、则充满电的输出电容器可能需要一些时间才能放电、从而使系统真正关断。  在 EN 线被驱动为低电平并且在正常运行期间不会导致额外漏极的情况下、您是否有关于如何对输出电容器放电的建议?  我曾考虑过、仅使用一个 N-FET、当 EN 变为低电平时、该 N-FET 可导通、以将输出电容器连接到放电电阻器。  我甚至可以使用 P-N FET 组合、在该组合中、当 EN 线路变为低电平时、此组合会打开 P-FET、通过 Vout 为 N-FET 的栅极供电、并打开将输出电容器连接到放电电阻器 GND 的 N-FET。

有什么想法?

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61070不应是您的应用中的好解决方案。
    请查看三款器件 TPS610981、TPS61291、TPS61099、其中一款器件应该比 TPS61070好得多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀。 很抱歉,你甚至没有回答一个问题。 我知道您提到的器件、它们也比 TPS61070昂贵得多、因此除非您有5、000美元、否则您愿意捐赠给我、以便使用这些更昂贵的升压转换器。如果您能回答问题、我将不胜感激。

    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是想向您推荐最佳解决方案。 我想在深入了解详情之前、我们应该选择合适的器件。 如果您对价格有任何担心、TLV61220也是一个不错的解决方案。 以下是您的问题的答案、
    极轻负载条件下的效率不是零、可以通过应用手册"www.ti.com/.../slva828.pdf"、"www.ti.com/.../slyt412.pdf"进行估算

    2.我们现在没有数据。 您可以尝试在 Webench 中对其进行仿真、或应用 EVM 作为参考。
    TPS61070中的无源放电。 在禁用 P-FET 时、如果 P-FET 的驱动电压不低于3.3V、则可以使用 P-FET 解决方案。