This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电池管理-电量监测计论坛

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76940, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629296/bq78350-r1-battery-management---gas-gauge-forum

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76940GPCCEDV

您好 TI 团队,

  我   现在正在使用 bq78350-R1和 bq7694001,我的问题是。

1.是否有必要按顺序将电池连接到 AFE:1. 1N   2.1P   3. 2P......   ?

2.如何影响将最大误差从100%降低到1%? ,是否有任何有关它的教程。是否有任何导致电池出现最大误差100%的风险?

3.是否需要使用 GPCPAckager 来获得高精度? ,如果我没有时间准备这6个 flog 文件, 应该估计 RC 中的错误是什么?

4.我 使用化学成分时,已超出化学成分列表: ICR18650-26JM,您能不能建议使用化学成分,而是使用闭合参数。

5.我找不到诸如 40z50、20z655的“量表启用”选项,如何启用量表(开始算法和寿命记录)?

提前感谢

电子设计工程师。

Alex Burtakov

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex
    1、是的、这是最好的连接方法。 请参阅 bq76940的用户指南。
    2.您需要使用 GPCCEDV 配置您的监测计。 您需要将6个文件提交到 GPCCEDV 以获取 CEDV 系数。 这是最大误差变为1%的唯一方法。
    你需要的是 GPCCEDV。 它包含有关执行实验以获取6个日志文件的步骤的说明。 GPC packager 只会帮助您将文件提交到 GPCCEDV。
    该器件不需要像我们的阻抗跟踪测量仪表那样的 chem id。 它使用 CEDV 算法
    5.由于它使用 CEDV 算法,所以在该器件上没有使能它。 请参阅随附的应用手册。 www.ti.com/.../slua726

    谢谢
    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx 非常感谢您的快速响应,

    我想再问一下第1部分:在指南76940中,SLUSBK2G 顶部有一个标识-可容忍随机电池连接!

    对于7694001随机电池连接容差而言,这意味着什么?


    B.R
    Alex Burtakov
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    这意味着即使您没有按顺序连接电池、芯片也应该能够处理这一问题。 但是、如果您可以控制该过程、则首选是按顺序进行连接。

    谢谢
    Onyx