This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:设计思想确认

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116, CSD18537NQ5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629503/lm25116-design-idea-confirmation

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件: CSD18537NQ5A

您好:

欢迎您的到来、我希望您能帮助您仔细检查设计理念是否可行。 (首先主要使用 LM25116)  

我们的 MOSFET 选择 CSD18537NQ5A*2。

请提供帮助、以建议是否需要进行双重检查?  

e2e.ti.com/.../LM25116.PPTX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay、

    您的 PowerPoint 显示:

    VIN=24V
    Vout=2.2~22V

    它看起来像电池充电器、所以我想确认这些是稳态、连续输出电压。 对于一个电路、您需要系统持续工作低至2.2V、高至22V、是吗?
    如果是、宽输出电压可能会给电感器尺寸带来设计挑战-> CCM/DCM、最小和最大占空比... 一般般
    a)您所需的开关频率是多少?
    b)您是否需要固定开关频率?
    c)您是否对此工作有其他注意事项或限制?
    对我来说 FET 看起来很好。

    Sam