This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:电芯电压不正确

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629606/bq76pl455a-q1-incorrect-cell-voltages

器件型号:BQ76PL455A-Q1

你好。

我们使用 BQ76PL455A-Q1 IC 来监控和平衡14节电池。 该电路是根据数据表中的典型应用进行构建的、并进行了相关更改。我们面临以下问题:-

1) 1)监测值与万用表显示的值不匹配。 由于不匹配(大约0.2V - 0.5V)导致的失调电压对于所有电池来说并不一致。 因此无法通过重新校准来解析。

2) 2)两节电池的电压读数在更大程度上不匹配。 万用表显示的值为3.5V 和3.7V、而 IC 监控的值为1.5V 和4.9V。

请帮助我们解决这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kartik、

    请仔细检查您的线束连接、确保它们连接到正确的电芯。 我还会再次检查是否有任何组件(齐纳二极管、平衡 FET 等)损坏。 从项目2中、由于某种原因、电池读数4.9V 被齐纳二极管钳制。