This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:LED 驱动器芯片上的外部触发器问题

Guru**** 2575795 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619404/lp55231-issues-with-the-external-trigger-on-the-led-driver-chip

器件型号:LP55231

您好 LED 驱动器团队:

这涉及三色 LED 驱动器芯片。

TI LP55231 LED 驱动器芯片上的外部触发器存在问题。 我们 尝试了许多不同的方法、例如双握手触发器、循环/重置以使其正常工作。  虽然外部触发器发送命令输出符合在外部触发器引脚上的示波器上验证的数据表规格、但是第二个芯片上的外部触发器等待并不像预期的那样一致响应。  在性能方面、LED 将彼此失去同步。

 

作为变通办法、我们 将生成32kHz 外部时钟来驱动2个 LED 驱动器(LP55231)上的时钟输入、这样它们就不会随着时间的推移而相互漂移。  但是、此变通办法需要更改硬件、更改软件并限制 LED 颜色涡流图案的某些功能。

 

您是否知道该芯片的专家可以研究这是否是已知问题、或者我们看到的外部触发问题是否有任何解决方案?

涉及的 LPASM 命令包括:

        触发器{e}           

        触发 w{e}

 

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我将直接在电子邮件中回复、因为这样可以轻松地发布图片、谢谢!

    夏季