This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:一旦电池组与40 Ah 容量兼容、将进行校准更改?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619081/bq76920evm-calibration-changes-to-be-done-once-pack-made-compatible-to-40-ah-capacity

器件型号:BQ76920EVM

我使用的是40 Ah Pack,最初我尝试使用 I scale 位来增加容量,但最后发现 TI 软件中有一个错误,所以我需要校准电流。 因此、我所做的是、当电路板实际负载电流为2A 且容量为20Ah 时、我已经将电路板校准了1安培。

考虑到我执行的校准仅读取一半电流、还需要更改哪些其他校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要调整数据闪存中的电流和容量参数。 下面是一个演示文稿的链接、该链接应该会有所帮助。

    e2e.ti.com/.../1923729
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!!
    这就是我要找的:)