This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ24610:使用 BQ24610申请设计

Guru**** 2559690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629567/webench-tools-bq24610-request-design-with-bq24610

器件型号:BQ24610

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我的参数无法实现设计(原理图、BOM、布局、成本...) WEBENCH 设计器。

我的参数

芯片:Bq24610 (或此设计中存在的其它组件)

电池 : 锂离子电池  

序列号单元格:4.

Parrallele 编号单元格:2.

然后:V TOTAL = 4 x 4.2V = 16.8V。 ( 建议的最大值为17.4V)。

I CELL = 775mA。 I TOTAL = 6200mA。

VIN 最小值= 19.5Vdc、ET Vin 最大值= 24V

I CHARGE max = 3.1A

无需 I2C 或 SMBus。

是否可以使用这些参数获得复杂的解决方案?

储罐很多

此致

Jean Claude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、秀才

    感谢您的快速回答。 我没有看到它到达,我在眼睛里收到了它。
    但是,正如您所能理解的那样,我们没有太多的时间来实现和完成这一功能。 因此、更容易接收到详细的设计。 也许和这个论坛一起!
    储罐。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有适用于该器件的 Webench 工具。

    请使用 EVM 用户指南中的 EVM 原理图作为参考。

    所有参数计算均可在数据表中找到。 请参阅数据表、了解如何使用您的设计计算电阻器值的公式。