This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:如何计算纽扣电池的寿命。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629250/tps65218-how-to-calculate-lifetime-for-coin-cell

器件型号:TPS65218

大家好、团队成员

我的客户想知道如何计算纽扣电池的寿命。

请告诉我如何通过公式进行计算。

其容量假设为220mAh。

当然、他们知道这取决于规格和条件。

他们希望了解最坏情况以及如何计算。

如果您有任何疑问、请与我联系

最恰当的考虑

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、该器件上的纽扣电池寿命没有具体的公式、但主要决定因素是 DCDC5和 DCDC6电源轨的拉电流大小。

    您需要将电池容量除以电流消耗、然后将其乘以 DCDC5和 DCDC6电源轨的效率。

    例如、如果 您的电源轨 同时拉取15uA 的电流、那么对于220mAh 电池、您将得到0.22/0.000015 = 14、666.66小时的电池电量。 当然,该器件的效率不是100%,因此如果您假设效率为80%(我认为可能会更高,但80%是安全假设),那么您将获得14,666.66*0.8 = 11,733.33小时的电池寿命。

    请告诉我这是否足够、或者我可以尝试找到一个 DCDC5和 DCDC6效率的准确数字。

    谢谢、

    Nick