This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ14203:400mV 纹波

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617078/webench-tools-lmz14203-400mv-ripple

器件型号:LMZ14203

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我在使用 LMZ14203直流/直流降压转换器时遇到了一些问题。

数据表宣布纹波为8mVpp、而实际上我在电路板上的测量值为340mV。

以下是 WEBENCH 建议:

这是仿真器的波形:

现在、我向您展示了真实的原理图:

好的、使用此设置、示波器上有以下波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会将此信息转发给产品的应用工程师。

    此外、您是否有 IC 的布局?

    谢谢
    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。

    这是6层布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否介意突出显示 VIN 引脚附近的输入电容器的位置及其与 GND (焊盘)的关系?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您有哪种负载? 您是否在有负载或没有负载的情况下进行测量? 输出电压以大约350Hz 的频率上下斜坡(请参阅图片)。 这远低于开关频率。 因此、"纹波"可能是某种不稳定。

    1.您是否知道您的器件是处于 DCM 还是 CCM 模式? 这取决于电感器纹波电流的其他因素(请参阅第7.4.1节)。 规格)。

    2. FB 引脚上的注入电压纹波可能过大。 当 FB 引脚上的电压超过特定值时、器件将关断。 注意:FB 引脚需要一些纹波、但过多会使器件不稳定。

    2.1. C6的 ESR 是什么?
    2.2.尝试在没有 C5 (前馈电容)的情况下运行器件。 您使用电解电容 C6作为输出电容。 电解电容器的 ESR 大于陶瓷电容器。 FB 引脚的注入纹波已经足够高、您无需 C5。 这只会增加更多纹波、因此会强制器件关断。
    2.3.您还可以尝试将另一个陶瓷电容器与 C6并联。 这将降低总体 ESR、还会导致 FB 引脚的纹波更低。

    如果其中一项建议可行、请告诉我。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经移除了 C5电容器、纹波通过以下方式发生了变化:

    在5V 时增加负载这是新的纹波:

    真诚地说、这是解决主要问题的方法、但它与数据表中声明的8mVpp 非常远

    不幸的是、我不知道 C6的 ESR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的原理图、我修改了 LMZ14203 EVM、尝试重现此问题。

    我移除了 CFF 电容器和两个陶瓷输出电容器(1uF 和100uF)、并插入了一个100uF 的电解电容器、就像您的应用中一样。 输出纹波很大、约为200mVpp。 接近不稳定性。
    然后、我用100uF 陶瓷电容器替换了100uF 电解电容器、并查看了输出纹波。 它要好得多、大约20mVpp。

    开关稳压器的8mVpp 输出纹波很难实现、并且需要近乎完美的布局。 仅使用电解电容器无法实现该值。 数据表中的输出纹波图也是使用高质量 X7R 陶瓷输出电容器获得的。

    然而、向输出端添加陶瓷电容器似乎有助于降低纹波。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的友好支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴我能为你效劳。
    如果您有更多问题或需要更多支持、请随时再次联系我们。
    如果您对本主题的疑问得到解决、请验证答案。

    非常感谢!