This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压 PFC 的输入电压感应

Guru**** 2589610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629481/input-voltage-sensing-of-the-boost-pfc

主题中讨论的其他器件:UCC28180

大家好、我正在做一个升压功率因数校正电路。电路是二极管桥式整流器、后面是 PFC 升压转换器电路。我想开环运行电路。但是、我需要输入电压感应。但是、除非我开关 MOSFET、否则输出电压和输入电压保持不变(忽略 电感器、二极管的压降)。现在、有人可以建议 我如何在初始时感应输入电压(在操作开始之前)。请注意、我是在二极管桥式整流器之后而不是在二极管桥式整流器之前感应电压。

或者、是否必须在二极管桥式整流器之前感测输入电压。?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kumar

    您使用的是哪种控制器? -有些、如 UCC28180、使用"前沿调制"、不需要线路电压感应。
    此时、可以在桥式整流器之后感应输入电压。 如果您在桥式整流器之前感应线路电压、则需要向感应电压添加一些整流。

    请告诉我们您使用的是哪种控制器、我可以更具体一些。

    此致
    Colin