This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360的非连续导通模式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629542/discontinuous-conduction-mode-of-tps54360

主题中讨论的其他器件:TPS54360

我对 TPS54360的非连续导通模式有疑问。  

在数据表第32页的"非连续导通模式和 Eco-mode 边界"中、

当输入电压为12V 时、电源会在输出电流时进入不连续导通模式
小于300mA。

我有疑问。

当输入电压发生变化时 、断续传导模式的阈值电流是否发生变化?

例如、

VIN 为30V、变为不连续导通模式变化的阈值电流是多少?

VIN 为24V、  变为不连续导通模式变化的阈值电流是多少?

VIN 为5V、 变为不连续导通模式变化的阈值电流是多少?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、DCM 边界会随输入电压的变化而变化。 但您无法直接根据该值计算它。 您必须知道输出电压、输入电压、开关频率和电感值。 DCM 电流阈值可通过以下方程式进行计算:
    I (DCM)=((Vout / Vin)*(Vin - Vout)/(FSW * Lout))/ 2.

    另请记住、DCM 边界与 Eco-mode 边界不同。 对于 TPS54360、您可以处于 DCM 模式、但不能处于 Eco-mode。 有关详细信息、请参阅此应用手册:

    www.ti.com/.../slva388