This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:如果不使用 EN2

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0, LP8758-B0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629559/lp8758-e0-if-not-use-en2

器件型号:LP8758-E0
主题中讨论的其他器件: LP8758-B0

您好!

请告诉我如何处理未使用的引脚。

如果您不使用 EN2引脚、是否可以打开 EN2引脚?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    对于存储在一次性可编程(OTP)存储器中的 LP8758-E0器件型号特定设置、EN2_PD 设置为"1"、EN2不用于任何内容。 只要处理器/微控制器的任何操作都不修改默认设置以使用 EN2、它就可以保持悬空。

    请注意、这只在这个 OTP 中是必需的。 它看起来也适用于 LP8758-B0、但可能不适用于任何其他未来或自定义 OTP 变体。