This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18532KCS:开关频率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, CSD18532KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642340/csd18532kcs-switching-frequency

器件型号:CSD18532KCS
主题中讨论的其他部件:DRV8323CSD

我正在考虑将具有 CSD88599 FET 的 DRV8323用于电机驱动系统、标称工作电压为48V/4A。

但是、我看到 在 CSD18532KCS FET 数据表的建议运行条件中、建议 FSW 介于5和50kHz 之间。 我们热衷于像往常一样使用100kHz 频率、DRV 8323似乎支持这种频率、最大频率为200kHz。

问题:

是否可以在100kHz 时使用 CSD 88599?

这会产生什么影响、例如、是否需要更大的升压电容器或效率是否会显著降低?

根据上面的电压/电流/频率规格、是否有任何其他更适合的 TI FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    CSD88599和 CSD18532KCS 的工作频率相同、可以运行 CSD88599 @ 100kHz、它只是在高于正常电机驱动频率的情况下出现功率损耗。
    我们的应用程序团队正在感恩节假期、我将与他们联系、看看是否有更好的推荐 FET、我们将在下周早些时候再次与您联系。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我通常会根据上升/下降时间、器件恢复电荷、电流和电压来计算开关损耗。 因此、我尝试了解推荐工作频率的原因。 当然、该器件只能在更高的开关频率下降额(降低电流能力)、以保持无功恒定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    由于技术原因、CSD88599在数据表中的限值为50kHz、您可以观察到、该器件只会产生更多的功率损耗、从而降低输出电流能力。
    之所以选择50kHz 只是因为我们认为这涵盖了电机控制的目标应用、因为让电机以100kHz 的频率运行是非常罕见的、您希望在此运行。

    Chris。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris。

    这就是我需要知道的所有内容。 这些“表扬”通常会使所需的事情变得更加混乱:)