This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:不带 PPM 的单节电池充电器设计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638103/bq25606-single-cell-charger-design-without-ppm

器件型号:BQ25606

我为单节电池设计了一个充电器。 我使用了 bq25606。 我的问题是我没有使用它的 USB 或电源路径管理功能。 下面给出了我设计的电路。 您能用我的特定问题评估此原理图吗?

此外、我还对充电终止感到担忧。 充电终止电流在此电路中未编程。 它如何结束充电?

我应该将 SYS 引脚连接到输出、还是应该将其用作 LED 电源?

配置:输入:7.5V、~1A 充电:4.2V、1.25A

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 SYS 上 的电容器缺失外、原理图看起来正常。 应添加10uF 电容器。

    终止电流为充电电流 ICHG 1.25A 的5%、 如 EC 表所示。

    我应该将 SYS 引脚连接到输出、还是应该将其用作 LED 电源? SYS 可以为外部器件供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认 STAT 和 PG 引脚上的 LED 连接是否正确? 不应该将它们直接连接到 STAT 或 PG 引脚并接地、因为这些引脚只提供0.4V 电压?

    它们在原理图中的连接方式中是否显示状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、连接正确。 两个引脚内部均为开漏。