This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2670:LM2670

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641627/lm2670-lm2670

器件型号:LM2670

参考以下链接:

e2e.ti.com/.../2200762

以上链接介绍了输出禁用时的电压过冲和建议的解决方案。 是否可以查看启用(开/关)电路的电气原理图以更好地了解建议解决方案的效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上 了一个原理图;这些值可以调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回答。

    我想到的是查看开/关电路内部的原理图。

    原因是 、我认为、作用于阈值电压(基于 LM2670规格)的开/关以及在其输入端引入 RC 电路只会导致延迟、但不会影响过压尖峰。 但是、如果开/关电路影响开关中的占空比、逐渐减少电感中存储的能量、则输入端的 RC 电路将防止过压。  

    从 LM2670的方框图中、无法得出上述结论。 这就是我希望看到详细信息的原因。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法分享内部电路的设计。

    但是、我可以说、该器件对 EN 输入端的压摆率具有敏感性

    导致逻辑无法正常工作。  

    此外、EN 输入上由长边沿和 TAST 边沿引起的任何负振铃都可能产生

    内部逻辑中的错误。

    RC 滤波器有助于降低任何快速边沿的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Frank!