This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:如何为 TPS65381A-Q1连接 CANWU 引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051-Q1, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659686/tps65381a-q1-how-to-connect-canwu-pin-for-tps65381a-q1

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051-Q1TCAN1043

尊敬的先生:

        我对如何将 TPS65381A-Q1的 CANWU 引脚连接到 TCAN1051-Q1等 CAN 收发器有疑问?  TX/RX 或 CANH/CANL?

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    来自 CANWU 引脚的 TPS65381A-Q1唤醒输入假设您将使用符合原始 ISO11898-5或-6 CAN 收发器的 CAN 收发器并具有唤醒功能(合并到2016年的全新 ISO11898-2中)。  这些收发器集成了一个低功耗唤醒接收器、可在低功耗状态下直接依靠电池运行、并具有一个连接到 TPS65381A-Q1的 CANWU 引脚的 INH 输出、可将低功耗模式下的系统电流消耗降至最低。  下面是 TCAN1043的方框图、适用于此类应用。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scott:

              感谢您的回复。

    Jason