This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:bq24190 / BATFET 完全系统复位

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642780/bq24190-bq24190-batfet-full-system-reset

器件型号:BQ24190
主题中讨论的其他器件:BQ25890

您好!

我知道 bq25890具有/QON 引脚至 BATFET 完全系统复位、然后我想知道 bq24190是否具有关闭 BATFET 的此类功能、但 bq24190没有/QON 引脚。 因此、请告诉我、可以通过硬件关闭 BATFET。  

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    bq24190没有一个硬件禁用 BATFET 的方法。 BATFET 只能由软件使用 I2C 命令禁用。

    Parker Holloway