This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6024:PMP6024

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28811, UCC28600, UCC28810, UCC28051, PMP6024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656563/pmp6024-pmp6024

器件型号:PMP6024
主题中讨论的其他器件:UCC28811UCC28600UCC28810UCC28051

您好,

我正在考虑将此解决方案用于我的聚焦项目。

在哪里可以找到 UCC28811的计算电子表格?

在"tidrel4"中是否有针对 T1变压器的数据表或规格? 此器件是定制的、交货周期更长。 我与欧洲的 Wurth 取得了联系、他们需要我相信您拥有的详细数据。 因此、无法使用 BOM 中指定的详细信息从 Wurth/Midcon 订购任何样片器件。

我想知道您是否可以提供与 UCC28600对应的"slvc104j"类似的电子表格。  

是否有适用于交流/直流的任何仿真/计算文档?

请尽快支持我迫切需要构建原型!

BR、

康尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    康尼

    感谢您联系我们。 UCC28810与 UCC28051非常相似。 设计计算器可以使用以下链接: www.ti.com/.../ucc38050-calc

    我们将就有关 tidrel4的问题向您回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很遗憾、我无法打开扩展名为 MCD 的 UCC3850-CALC 文件。 我想知道您是否可以找到 UCC28811DR 的设计电子表格或任何计算工具。
    PMP6024的原理图表上有一些工程师姓名。 您能否与他们核实是否可以共享此参考设计的设计详细信息?
    非常感谢!
    康尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们拥有的所有设计文件都位于 Mathcad 中。 我仍在 Excel 中查找某项内容。 我会再来的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viswanathan、

    遗憾的是、我们不使用 Mathcad。 获得电子表格真的很有帮助。

    感谢您的努力!

    BR

    康尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、目前、Mathcad 文件是我们拥有的最佳文件。 除了 Mathcad 设计文件、我们还提供了 webench 工具、用于快速对系统进行仿真。 这也将极大地帮助您。