This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:与多个模块进行外部时钟同步

Guru**** 2769935 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641783/lmz31710-external-clock-synchronization-to-multiple-module

器件型号:LMZ31710

大家好、团队成员。

通过外部时钟使用 LMZ31710时、可以连接多少个?

我想在450khz 中驱动6个 LMZ31710。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,小林

    最多可并联六个 LMZ31710以提高输出电流。""="">数据表中的第8.3.9节"并行运行"描述了并行拓扑工作原理的典型示例。 LMZ31710将与固定外部时钟同步、该外部时钟必须在器件上施加输入电源之前存在。

    如需更多信息 、请查看 LMZ31710并行操作应用手册。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jimmy、

    LMZ31710不并行使用、其使用如附件图所示。

    我想让总共6个器件通过外部时钟同步。

    外部时钟由负载供电、因此在先站起来进入 RT 模式后、器件会切换到 CLK 模式。

    这种使用方法是否可行?

    在 RT 端子之间连接一个时、应如何计算 Rt 值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面显示的同步方法对于很多应用是典型的。 LMZ31710器件还具有 SYNC_OUT 功能、允许在相同频率下同步、但180度相位差。 这将改善输入纹波和电流消耗。

    选择 RT 电阻器以将开关频率设置为接近同步频率。

    有关详细讨论,您可以直接通过 jarrigo@ti.com 与我联系

    谢谢、Jason