This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:具有奇怪行为的器件

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641571/bq25895-device-with-strange-behaivor

器件型号:BQ25895

Jeff、您好、自从我们上次联系以来、很长时间了... 为了通知您、我不得不重新设计 PCB 以达到2A 的电荷。

我们的 fisrt 对话链接为您提供参考:  

e2e.ti.com/.../622771

现在、毫无疑问的是:当电池电压低于此电压时、我无法达到配置为3.5V 固定电压的 VSYS。 即使 VBAT 低于3.5V、VSYS 电压也会跟随 VBAT 电压。

寄存器配置如下:

Reg00 = 0x26;// - 2A de carga
Reg01 = 0x0A;// Reg01 - VINDPM = 1V
Reg02 = 0xF0;// Reg02 -
Reg03 = 0x1A;// Reg03 - VSYS 3.5V、充电器被启用、
Reg04 = 0x20;// Reg04 -快速特性电流限制为2048mA
Reg05 = 0x33;// Reg05
Reg06 = 0x5E;// Reg06  
Reg07 = 0xCD;// Reg07  
Reg08 = 0x03;// Reg08  
Reg09 = 0x44;// Reg09  
Reg0A = 0x93;// Reg0A  

Reg0D  = 0x12

电路为:

请给我一个提示吗?

提前感谢...

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您是否可以发送包含状态/故障位的其余寄存器?  这些将告诉我器件是 INDPM、VINDPM、热调节器、NTC 故障等  VSYS 上的负载是多少?  如果 VSYS=VBAT、则器件处于补充模式、这意味着 SYS 上的负载大于可提供的输入功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、感谢您的快速反馈、我很抱歉耽误了我的时间、但我是出差的。

    请求的状态寄存器如下:

    1) VBAT > VSysmin (3.7V)

    寄存器09 = 0x44

    寄存器0A = 0x93

    寄存器0b = 0x02

    寄存器0C = 0x00

    寄存器0D = 0x0E

    寄存器0E = 0x45

    寄存器0F = 0x46

    寄存器10 = 0x3E

    寄存器11 = 0x00

    寄存器12 = 0x00

    寄存器13 = 0x26

    寄存器14 = 0x39

    2) VBAT < VSysmin (2.8V)

    寄存器09 = 0x44

    寄存器0A = 0x93

    寄存器0b = 0x02

    寄存器0C = 0x00

    寄存器0D = 0x0E

    寄存器0E = 0x00

    寄存器0F = 0x00

    寄存器10 = 0x00

    寄存器11 = 0x00

    寄存器12 = 0x00

    寄存器13 = 0x26

    寄存器14 = 0x39

    在这两种情况下、VSYS = VBAT (不考虑 VSysmin = 3.5)。

    VSYS 负载具有大约60mA 的恒定值以及1ms 的峰值1A~1.3A。 负载仅为 Sierra 的 GSM 模块... 我在该线路上有两个分别为100uF 的钽电容器、以最大程度地减小峰值影响。

    另一个重要信息是、如果模块冻结、我打算使用 BatFet 重置 VSYS 电源。 它尚未实现、但我想使用 Reg09位5上的 BATFET_DIS 位来实现该目的。 我还应该处理 HiZ 模式吗? 要关闭 VSYS,我必须确保启用 HiZ,然后关闭 BatFet。 要重新打开 VSYS,我必须禁用 HiZ,然后允许 BatFet 打开。 是吗?

    如果您需要更多信息、请随时提出申请、对吧?

    提前感谢...

    此致

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    寄存器显示无输入电压。 只有在 VBUS 上施加输入电源时、IC 才能保持最小系统电压。 在未施加输入电压的情况下、BAT=SYS。 此外、当 V (BAT)< MINSYS 寄存器设置时、ADC 不起作用。 为了使 ADC 能够在低至 V (BAT)=3.0V 的范围内工作、请将 MINSYS 寄存器设定为3.0V、这是它的最低设置。