This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3918:LP3918操作模式

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658735/lp3918-lp3918-operaation-mode

器件型号:LP3918

尊敬的支持:

我使用的是 LP3918、我想了解数据表中无法找到的一些内容。

在我们的应用中、我们打算使用 LP3918为锂聚合物电池充电并为其内部 LDO 加电。  当电池充电时、LDO 会获得其中一部分电流来加电。  我还需要为系统中的降压/升压转换器加电、以便直接从电池产生5V 电压。  如果我正在为电池充电、LDO 处于开启状态、并且我直接从电池节点(连接到 PMIC)启用降压/升压转换器、会发生什么情况?

2、假设我的锂聚合物电池保护电路已激活、电池端子为0V。  CHG_IN 应该是5V、我按下了数据表图3中所示的连接开关、会发生什么情况?  

3. 是否有一个应用手册,在没有 MCU 干预的情况下,我可以在其中连接 USB 并立即开始为其电池充电(电池可以是0V 或>3V),从而将 PMIC 配置为正确的 LDO 电压和其他配置?  是否有办法模仿电源路径控制?

我们非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    关于您的问题:

    1.您能不能详细介绍被拉电流。 LP3918输入端的电压稳定性对于确定您的充电电压是否会下降非常重要。

    2.您能说明什么是电池保护电路吗? 蓄电池端子0伏在哪个点? 蓄电池是否断开? 请参阅数据表器件上电和关断时序。 您可以在此处找到问题的答案吗?

    3.没有单独的应用手册。 数据表图中所示。 第18页的5将显示连接 USB 时的上电顺序。 由于所有输入都直接来自 VBAT、因此没有内部负载开关/电源路径。


    如有任何疑问、请与我们联系。
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    电流消耗来自 USB 端口或稳定的5V 电源。 通常、我们可以从总线中汲取高达460mA 的电流、处理器在总流耗中使用了大约120mA 的电流、因此电池可以获得高达340mA 的充电电流。 不使用 LDO1、LDO2消耗100mA、LDO7消耗约20mA。 未使用其他 LDO。

    2. www.ablicinc.com/.../S8261_E.pdf 等锂聚合物电池的典型电池保护。 关键是要传达、当 LiPO 达到3.0V 以下时、电路实际上会通过 FET 断开电池端子的连接。 所有锂聚合物电池都是这样做的。 因此、我们将其称为无电电池、这是一种保护机制、可防止电池进一步放电至2.7V 以下。 如果电池电压低于该值、则无法恢复。

    3.我使用这块芯片的同事会提出一个具体的问题。 它与 LiPo 和 LP3918欠锁定电压有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我与 Robert 一起使用同一款产品。  下面是我们观察到的情况:

    当我们将器件保持"打开"状态并且电池(和 Vin1、Vin2)上的电压降至大约2.9V 以下时、器件会关闭。  因为电池电量低、我们预计会出现这种情况。  问题是、当我们插入充电器(CHG_IN 为5V)时 、电池将不会充电。  有0个电流流入电池、电压保持在2.9V。  我本以为电池电压至少为50mA、而电池电压为4.2V。 由于电池电压低于3V、器件是否处于"锁定"状态? 或者芯片是否以某种方式"丢失"。 如何从这种情况中恢复? 此外、如果我们拔下电池并将其插回、电池将开始充电。   

    谢谢、

    Kevin Gin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto 和 Kevin:

    我已将您的问题分配给我们的组件专家。 请给我们一些时间来准确回答。

    您可能还需要查看我们的电池电量监测计。 它可以让您有机会在使用寿命内充分利用锂聚合物电池。

    有关电池充电和电池管理的进一步培训、您也可以参阅我们的支持网站:

    此致

    Kevin den Toom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我理解正确、CHG_IN 上的负载可能会阻止50mA 预充电达到3V、PMIC 可能会超时并标记 BAD_Batt 状态。

    当检测到 BAD_Batt 时、需要移除并重新应用电池、或者需要拔下充电电源。 PS_HOLD 引脚是否连接高电平、或者是否有任何方法可以移除消耗 CHG_IN 引脚电流的负载?

    此外、很有意思的一点是、看看 TOUT_INALO倍增 位是否能在这里提供帮助、但我没有 EVM 可用于测试此特定功能。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    谢谢你。

    我期待着他的答复。

    此致

    RR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 CHG_IN 上提供5V 电压。  不会从 PMIC 或电路的任何其他部分的电源汲取电流。  

    如果电池电压降至3V 以下且 CHG_IN 上没有5V 电压、是否会标记"Bad_batt?  这是否会导致 PMIC 不提供50mA 电流?  这就是看起来正在发生的情况。 我们如何清除该位? 取出电池是唯一的方法吗?  

    谢谢你  

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BAD_Batt 为只读状态、仅在充电器超时时才会标记、并且只能通过移除电池来清除。 在 UVLO 事件期间不应标记此情况、这是在器件每次运行到 UVLO 时发生的还是间歇性问题? 是否可以在重新创建此故障之前验证 BAD_Batt 的状态?

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不确定是否标记了 BAT_BATT。  由于 LDO 关闭、我们无法读取它。   

    它是一致的。  当 LiPo 达到2.9时、LDO 关闭。  当为 CHG_IN 加电时、不会发生任何情况。  我们期望电池开始充电。  在断开并重新连接电池之前、PMIC 不会执行任何操作。

    谢谢、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该补充一点、PMIC 进入此状态时、我们不会充电。 我们使用电池运行。

    此外、还想知道是否有任何 I2C 命令可以将 PMIC 置于此状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    意外地将 SET_LDOMODE 置为有效可能会导致这种情况、因为器件将不会需要电池、因此不会进行预充电。 该位在技术上也可以清除 BAD_Batt 位、但在电池存在时不应使用该位。

    是否可以在器件达到 UVLO 之前获取寄存器日志?

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    是否可以在故障状态之前确认寄存器值?

    此致、
    Rick S.