This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24165:电池保护器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24165, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642784/bq24165-battery-protector

器件型号:BQ24165
主题中讨论的其他器件: BQ2970

您好!

我将 Lippo 电池(3.7V)与 BQ24165搭配用于 GSM 应用。

如果我理解正确、我必须添加一个外部保护器、以避免 Lipo 电池深度放电。 当 VBAT<3V 时、会切断 FET 的电源(BQ24165中不存在 VBATUVLO、VBAT<2.5V 时会关闭 FET、太低)。 是否有任何关于我应该为电池深度放电保护添加什么内容的提示?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维克多

    大多数电池组都具有内置保护器。 如果您的电池组没有、TI 可提供 bq2970系列单节电池保护 IC。