This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 充电器解决方案

Guru**** 2557960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641893/charger-solution

主题中讨论的其他器件:BQ51222

您好!

       客户使用 BQ51222 和 USB 连接器两个电源。 两个电源(BQ51222/USB 连接器)、这两个电源都是充电器的输入、用于为电池充电。  BQ51222和 USB 连接器的输出充电电流为250mA、需要 I2C 配置。  他们还申请非 Q1和 Q1充电器解决方案以满足上述要求。 我们是否有合适的解决方案? 谢谢你。

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick
    充电器是否有两个输入? 一个用于无线电源、另一个用于 USB?
    如果是这种情况、则不需要 Q1并且/ad-EN 将打开。 但是、当存在 USB 时、AD 应连接到 USB 输入、作为关闭无线电源的一种方法。