This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:睡眠模式下通过 I2C 进行电池监控

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642066/bq25895-battery-monitoring-through-i2c-in-sleep

器件型号:BQ25895

您好!

我的客户希望基于 BQ25895和 MCU 设计移动电源。

客户希望使用基于电压监控的简单监测。

由于 MCU 没有足够的 ADC 通道、因此将使用 BQ25895电池监控功能。

输出电流较高、放电期间将禁用 BQ25895升压模式。

问题是

如果无负载且无电源、BQ25895是否会自动进入睡眠模式? 如果正确、BQ25895能否在睡眠期间监控电池电压并通过 I2C 进行通信? 如果没有、MCU 是否可以唤醒 BQ25895进行电池电压监控?

由于客户将使用外部 DCDC 进行放电、因此 BQ25895在移动电源放电期间不会进行充电和放电。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、在仅电池模式下、如果将 MINSYS 电压 I2C 寄存 器设置为3.0V、bq25895 ADC 在 V (BAT)= 3.0下工作。