This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803-Q1:无光耦合器反馈的 SMPS

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639933/ucc2803-q1-smps-without-opto-feedback

器件型号:UCC2803-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28730-Q1UCC2803

我正在寻找250Vin-800Vin 直流电源的 BOM 数量更少的设计、其中输出为24V/1A。

我能否删除 Opto 部分和辅助 VCC 部分...

Vfeedback 可以从输出中获取,即24V???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4048.Doc1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、

     我没有所需的全部信息。

     以下是我根据您的描述所做的一些假设。

     您正在寻找单路24V 输出、1A 设计。

     如果是这种情况、您可以通过删除您不需要的所有内容来简化您的设计。

     要在不使用光耦合器的情况下实现该设计、首先需要查看24V 输出是否具有作为初级侧控制器的公共接地端。

     如果是、您可以将24V 输出直接连接到反馈分压器并闭合环路。

     如果没有、则需要使用辅助绕组在初级侧产生电压、如附件中的原理图所示。

     您还可以尝试使用 UCC28730-Q1。 它感测流经辅助绕组的输出电压、无需光耦合器。

     请告诉我这是否有助于您了解这些选项。 如果您有其他问题、请给我留言。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我创建辅助绕组没有问题。 您能不能为我分享设计原理图。 您的假设是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rami、
    您的输出与控制器共用同一接地吗?
    必应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤其是我不在寻找隔离式电源。 如果使用公共接地、BOM 数目会减少、我也可以使用非隔离式电源了。
    我正在寻找非常小的尺寸。。 即尽可能小
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 鉴于输入电压非常宽、输入和输出之间的电压比很大、您需要变压器来提供帮助。

     有关简化版原理图、请参见附件。 您需要弄清楚组件的确切值。 但原理图为您提供了一个起点。 您应该添加所有必要的功能、例如 EMI 滤波器等、以满足您的最终要求。

    e2e.ti.com/.../UCC2803Flybacknoniso.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。
    我将计算...
    如果我需要隔离式一个、那么一个辅助电源就足够了?
    我将提供反馈。 我喜欢24 +/-1V 的输出。

    即使我在应用中使用外部 MOSFET、为什么输入电压仅限制为800vdc?
    我计划在660Vdc 标称锂电池应用中使用此功能。 这是我的电动汽车总线应用。 最大电压为760V。 最初、我计划将1000Vdc 输入作为我的最大值进行设计。 每次连接时、我可能会从我的充电器获得800vdc +的脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、

      没错。 为了获得最佳性能、您可能必须稍微使用辅助绕组整流器。

     我怀疑您不想让电阻器与辅助绕组串联、因为这会增加感测到的电压误差。 但它可能会使电压振铃变得平滑。 您必须测试以查看是哪种情况。

     您可以使用的另一个技巧是为 辅助绕组选择合适的整流二极管。 如果您可以使用通用 PN 结二极管等慢速二极管、则慢速导通有助于阻止泄漏尖峰并帮助进行电压检测。 与上一个问题相同、您可能希望在不同的反向恢复时间内稍微考虑二极管选择、并查看哪一个可为您提供最佳结果。

     最后一点是关于栅极驱动器电路。 我将其简化为单个栅极电阻器。 您可能需要调整该电阻器或并联添加二极管和电阻器、以便可以独立调整导通和关断速度。 我们还在 MOSFET 栅极到源极之间放置了一个电阻器、其电阻范围约为20kohm 至100kohm、有助于在 IC 未上电时在启动期间使 MOSFET 保持关断状态。

     祝您好运、祝您电路愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您的体验

    即使我在应用中使用外部 MOSFET、为什么输入电压仅限制为800vdc?
    我计划在660Vdc 标称锂电池应用中使用此功能。 这是我的电动汽车总线应用。 最大电压为760V。 最初、我计划将1000Vdc 输入作为我的最大值进行设计。 每次连接时、我可能会从我的充电器获得800vdc +的脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rami、
    我认为您的设计不会限制为800VDC。 如果您具有外部 MOSFET 和变压器、则可以调整 MOSFET 和变压器匝数比的额定电压以满足您的要求。
    如果您担心这一点、请告知我们。 我们也可以提供进一步的帮助。
    谢谢。
    必应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电池组电压如下所示

    额定电压:666V

    最小值:500V

    最大值:756V

    我的充电器规格显示、800V 时具有输出过压保护。

    因此、请请求您建议直流/直流输入限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、

     由于过压保护条件下的输入电压可以达到800V、因此您需要考虑最坏的情况并设计反激式转换器以处理800V 输入电压。

     请告诉我这是否清楚。

     谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、

    您是说我可以使用 UCC2803、对吧?