This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:Uc3525输出波形异常。

Guru**** 2796935 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3525A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659458/uc3525a-uc3525-output-waveform-exception

器件型号:UC3525A

请参见上图 和 UC3525输出 B 波形、波形异常、找不到原因、可以帮助分析原因吗?  

添加了主板原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    感谢您关注 UC3525A。 您是否也能够共享功率级原理图? 您是否在运行开环?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能否检查 OSC 输出以验证振荡器是否正常运行?
    我还会检查 PID 输出信号和放大器的输出
    您是否尝试将板载误差放大器用作单位增益缓冲器,并使控制输入来自外部误差放大器 U6B? 如果是这样、则 UC3525的引脚1和引脚9应如您所示进行连接、但来自 U6B 的控制输入应连接到放大器的引脚2。 无需从 Vref 连接到引脚2。

    我会尝试运行系统开环-正如 Ben 所建议的。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ben:添加了主板原理图。 请参阅上文。 并测试了 KA325。 使用 KA3525时、偶尔会发生这种情况。 因此、怀疑它是由外部干扰引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    感谢您提供更多信息。 您是否能够在开环中测试电路? 您是否在振荡器输出端看到异常行为? 您是否在 IN 引脚上看到任何噪声?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对开环电路进行了测试、结果相同。请参阅下面的。

     蓝色波形是振荡器上的波形、看起来它上面有干扰。 您能帮助检查 PCB 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yue Shang

    请确认器件是 UC3525、而不是原理图中所示的 on Semi KA3525? TI 只能为 TI 器件型号提供支持。

    请检查 SS 引脚和 Vcc 引脚上是否存在噪声。 我建议在 Vcc 和接地引脚之间的部件顶部放置一个10uF、25V 陶瓷电容器。

    图14显示了数据表中的示例布局、请将其与布局进行比较。

    此致

    Peter