This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:斜率补偿

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659593/lmr14030-q1-slope-compensation

器件型号:LMR14030-Q1

你(们)好

该器件是峰值电流模式转换器。 这具有斜率补偿。

电感值是否有任何限制? 我知道电感器与纹波电流有关。  我们需要为该纹波计算电感器的最小值、这是我们想要的小值。  

另一方面、电感器值与电流斜率相关。 这样。 对于次谐波振荡、电感器是否存在任何限制?

(由于此器件具有斜坡补偿、是否没有任何限制?)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用如下公式

    设置 kind = 0.2~0.4、您可以获得合适的纹波和较小的 L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vental-San:

    感谢您的支持。 很抱歉我的答复很晚了。

    我知道可以使用上面的公式计算最小电感。

    不过、在数据表的以下注释中提到不建议使用过小的电感器电流纹波、这意味着电感器较大。  

    我的问题是、最大电感器值是否存在限制。

    电感器电流纹波的小值不允许多少?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于最大电感器、这也意味着内部检测的最小电流纹波。

    最大电感器将减小环路带宽并导致器件不稳定。

    通常、我们希望将电流纹波设置为超过0.2* Iout、以便在电流模式控制中进行内部检测。