This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:适用于 SiC FET (和 UCC24612)用例的 LLC 解决方案

Guru**** 2813565 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256304, UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659981/ucc256304-llc-solution-for-use-case-of-sic-fet-and-ucc24612

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件: UCC27531UCC24612

请告诉我以下有关 LLC + SiC FET 解决方案的三点信息。 (IC;UCC256304 + UCC24612-2)

使用 SiC FET 解决方案时、①Is LLC 电路没有问题? (器件为 UCC256304 + UCC24612-2)

关于 SiC =高速开关、我认为第一次开关将增加并流向体二极管。

UCC25630x 是否具有控制模式来测量高于开关的电压?  

如果 SiC 有其他问题、请告诉我。

②Is 具有 SiC 解决方案的 LLC 的 UCC24612-2用例中有什么重要意义?

③Is 是否有推荐的参考设计和其他器件?

(我找到了 UCC27531。 是否有其他需要的器件?)   

【背景】

・交流:200V、输出电压:48V/输出电压:待定(500W 或以上)

・LLC 的原因是、客户最重视的是电路板尺寸小。 (LLC 电路可以设计小尺寸变压器)

・Fsw 为450kHz_max 但将来、客户会考虑增加 FSW。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    使用 SiC FET 的 LLC 没有问题。 您能否详细解释一下您的问题:UCC25630x 是否具有控制模式来测量高于开关的电压?

    对于 UCC24612-2、我将请我的同事为您提供帮助。

    此致、
    Bosheng