This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:用作降压/升压转换器

Guru**** 2770655 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2577, LM5022, LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623962/lm2577-used-as-buck-boost

器件型号:LM2577
主题中讨论的其他器件: LM5022LM25118

我已经看到使用 LM2577作为降压/升压转换器的模块板(在 ebay 中)。 我在数据表中看不到这种应用。 可以像这样使用它吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在降压/升压配置中、升压转换器/控制器可用于从负输入电源生成正输出电压。
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关示例、请参阅随附的应用手册。

    e2e.ti.com/.../3264.snva740.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    我应该更清楚地了解我们的应用。 此外 、开关电源 不是我觉得很舒服的东西、所以请多多包涵。

    我们有一个从8到16V 的输入、我们需要12V 输出、首先我们认为1A 就足够了、我们使用的是线性技术器件(LTC311-1)。 我们在该器件上遇到了一些问题(主要是由于缺乏直流/直流转换器经验)、我们无法到达1A 附近的任何位置。

    现在,我们正在寻找能够提供更大电流(至少2A)但更简单、更简单的东西,比如“DC-DC for Dummmies”:)的东西 。

    我们找到了这款基于 LM2577的降压/升压转换器、它们看起来非常简单、可以在我们的应用中复制。 我找到了这些模块的原理图(请参见附图)。

    1-您是否认为可以达到2A?

    2-您如何选择组件值来实现该目的?

    我还发现、我们需要的是"SEPIC"、并且知道我找到了使用 LM5022的应用 PMP7768。 该电路可满足我们的需求、但如果可能、我更喜欢采用 LM2577-12的低数量器件解决方案。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SEPIC 转换器的设计可能非常复杂、寄生效应可能会显著改变转换器的性能。 也就是说、PMP7768是此应用的良好起点。 下面是 介绍 SEPIC 转换器基本操作的应用手册。 我建议在 LM2577上使用 LM5022、因为 LM5022具有可选的电流限制阈值、因为 LM2577是固定电流限制。

    另一种选择是使用真正的降压/升压控制器、如 LM25118。 这可能是一种简单得多的设计、因为它只需要1个磁性元件、从而减少了设计中寄生虫的影响。 但是、LM25118将需要两个 MOSFET 和两个二极管。 这对于降压/升压控制器而言是另一个很好的选择、与大多数 SEPICC 相比、设计更简单。

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢、

    Garrett