This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:TPS7A1901DRBT 输出在下电上电后不进行调节

Guru**** 2609665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619407/tps7a19-tps7a1901drbt-output-does-not-regulate-after-power-cycling

器件型号:TPS7A19

我们使用该稳压器来降低输入电压(9-16VDC)。  大部分时间输出电流小于100mA。  通信运行时、电流最高可达到300mA。

我们遇到的问题是稳压器会失去稳压能力。  损坏时、输出通常为3V 或大约为3V。  

我们唯一可以发现的是、在初始上电后、我们有时会在100us 内从13.5VDC 下降到5VDC。

我们无法测量稳压器输入的过压。  FB 引脚似乎未受损、因为钳位二极管仍然与良好的芯片一样从接地端测量到引脚。

如果我们更换调节器、这是组件中唯一出现故障的组件。

请告诉我您的想法是什么、因为我们可以执行一些测试或需要查找其他项目。


谢谢你

Matt

e2e.ti.com/.../tps7a19_2D00_RegCircuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    您能向我们提供有关您的应用的更多信息吗? 稳压输出电压是多少? 如果输入电源降至稳压输出电压以下、则器件可能会遇到反向电流、这可能会对 LDO 造成损坏。

    您是否有 LDO 发生故障的示波器截图? 此外、您还可以通过任何方式在启动/关断期间查看 LDO 的输入电流?

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电压为6.8VDC。
    是的、稳压器的输入确实会降至6.8V 以下、在首次上电时会立即降至(如上所示为100us)。 加电时具有较高的浪涌和电流消耗

    问题是零星的、我们无法捕捉到它。 我们对单元进行100次循环通电、1个单元可能会因这种现象而失败。

    该芯片中有一个 P 沟道 FET。 体二极管在故障器件上似乎未受损(测量值与正常器件相同、从输入到输出使用二极管检查器)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    在下电上电时、您是否让输入和输出一直上升到0V? 如果反向电流过大、则可能会发生闩锁、如果器件在闩锁被移除之前重新加电、则可能会导致一些问题。

    您可能需要尝试在输出端放置一个固定负载电阻器、或在输入端和输出端放置一个肖特基二极管、如下所示。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果器件中使用的 P 沟道 FET 的体二极管从 OUT 连接到 IN、是否需要肖特基二极管? 相同的方向。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    该二极管没有保护性二极管、它是寄生二极管。 肖特基二极管的正向电压比体二极管低、这将使反向电流流经器件、从而造成损坏。

    此致、
    标记