This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:EN 和 SS 的启动延迟

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619442/tps53515-start-up-delay-from-en-and-ss

器件型号:TPS53515

您好!

 

数据表指定了从 EN 到软启动时间为1ms 的500us 启动延迟。

 

但是、我测量的是几乎反向的数字、1.1ms 启动延迟和500us SS、分别为 Vout 的10%至90%或从 Vo 斜坡开始 到 Vo 稳定后的几乎1ms

 

我 注意到这与数据表第11页中的波形是一致的。

 

是否要更正500us 启动延迟时间表 EN?

 

谢谢你
余弦 P

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会让别人来看看这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ~400us (POD 开机延时)错误。 它应该为1ms (典型值)。

    对于软启动、它应该是从开始到结束的1ms