This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:多相非同步隔离型反激式设计

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, PMP9256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624745/lm5122-multi-phase-non-synchronous-isolated-flyback-design

主题中讨论的其他器件:LM5122PMP9256

我需要在60W 和120W 输出下创建一个隔离式48V 输出和12V 输入、理想情况下具有不同的填充选项。  由于 LM5122具有主/从功能、因此受到了我的关注、我希望每相设计功率仅为60W。

为了降低成本、我更希望使其保持非同步。  HS FET 电路的正确端接是什么、以便其仍能正常运行(如果有)?

在进行多相隔离型反激式设计时是否存在任何其他问题?

我看到 PMP9256是在反激式设计中使用 LM5122的示例-但不是多相或非同步设计。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    单相 LM5122可以处理120W。 对于60W 设计、请使用非同步升压。 在120W 设计中使用同步升压。
    如果是非同步升压、请将 SW 接地、BST 连接到 VCC 并将 HO 保持浮动。
    LM5122可配置为反激式。
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    将 LM5122用作多相反激式转换器时不应出现任何问题。 由于每个相位的行为类似于电流源、因此可以将输出连接在一起。 要使开关非同步、请配置 Eric 提到的 SW、BST 和 HO 引脚。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、

    Garrett