This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:数据表说明

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A, MC33063A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626744/mc34063a-datasheet-clarification

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件: MC33063A

我需要澄清、图12第11页的数据表状态显示的输入值与电源建议中列出的值不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devon、

    数据表的图12是布局建议(pg17)。 请附上您所指图片的图片吗?

    这是我要查看的数据表的链接。


    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是图像、客户想知道为什么建议中说1000uF、但在布局中使用100uF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Devon、

    输入电容将取决于输入电压、电流和拓扑选择(降压或升压)等设计参数。 图12只是描述了通用 MC34063A 设计在降压转换器拓扑中的合理布局。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、

    该设计配置为降压转换器。  

    器件 MC33063A 的最终用途如下:
    1) 1)输入电源范围为9V 至30V
    2) 2)输出为5V
    3) 3)负载高达700mA、典型值为500mA。

    建议使用什么输入侧去耦电容? 300uF 似乎已足够。 100uF 还不够、太多的反电动势将到达 PS。
    建议的输出负载电容是多少? 输出440uF。 输出端仍然存在一些交流纹波(150mV)、并且也不过滤来自系统中另一个开关电路耦合的 HF 噪声。
    请尽快返回给我。

    谢谢、
    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克林顿

    与升压转换器相比、降压转换器中的输入电容必须更大、因为输入电流是不连续的。 根据您的应用、300uF 似乎是合理的。 如果您担心传导 EMI、则电容器应更大、或者可以添加 EMI 滤波器来帮助降低高频 EMI。 这 一篇有关设计 EMI 滤波器的文章。

    降压转换器的输出电容取决于电感器电流纹波的大小和允许的输出电压纹波的大小。 这实际上与 IC 选择无关、并且基于设计参数。 本 应用手册 将向设计人员介绍降压转换器的一些更常见的计算方法。 400uF 似乎足以满足此应用。 通过在输出端添加陶瓷电容器可以消除 HF 频率噪声、并且也会受到电路板布局和信号探测方式的影响。 这是一个博客 、其中介绍了降低高频输出噪声的一些步骤。

    谢谢、

    Garrett