This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:关于 webench 的相补角。

Guru**** 2337020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616443/lm2596-about-phase-margin-of-webench

器件型号:LM2596

您好!

我的客户有疑问

Q1.在以下运行条件下,我可以创建项目  

VIN=22~26V

Vout=15V

Iout=1.5A

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=5F8DECD17E67E318

结果:相位裕度75.6度

但是、在以下运行条件下、我会遇到"无法创建设计"错误。

VIN=22~26V

Vout=15 -> 15.4V

Iout=1.5A

误差内容为"由于相位裕度小于35或大于120、此设计不稳定"。

相位裕度是否因输出电压的微小差异而显著变化?

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相补角不应改变太大。

    这可能是 Webench 的问题。

    我将把这个问题转交给 Webench 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的支持。

    我的客户有一个新问题。

    问:改进 webench 后、
    是否可以在 Vout = 15.4V 的情况下进行设计?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我是 Watanabe-San 的同事。
    我无法在 Vin=22~26V、Vout=15.4V 和 Iout=1.5A 的条件下进行仿真的原因是 webench 或该器件规格的误差?
    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过 Vout=15V 的 Webench 设计、看起来不错。

    我已连接该设计。  您可以调整 FB 分压器以提供15.4V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件

    e2e.ti.com/.../5241.WebenchReportsServlet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我可以根据您的建议进行仿真。

    请允许我确认此问题以防万一。

    我是否可以假设我的客户可以在 Vin=22~25.5V、Vout=15.4V、Iout=1.5A 的条件下使用 LM2596、因为这是由网络错误导致的?

    此致、

    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应该可以。