This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS65218:具有 AM437X 和 TPS65218管理功能的定制板;VDCDC4不能#39;t 关闭

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627043/linux-tps65218-custom-board-with-am437x-and-tps65218-vdcdc4-doesn-t-power-off

器件型号:TPS65218

工具/软件:Linux

您好!

我有一个带有 AM437X 和 TPS65218B1的定制板。 我的板使用的初始设计是 AM437X SK EVM。 除非我在 Linux 中使用"poweroff"命令、否则一切看起来都正常。 CPU 本身会关闭、但连接到 VDCDC4的 LED 会变暗、但绝不会关闭。 我测量 了 VDCDC4上的电压-它为1.97V (~2V)。 我的设计出了什么问题? 我附上了 schematice2e.ti.com/.../am437x_2D00_tps65218.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您在 e2e 论坛的 TPS65218上发表您的问题。
    您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试解决您的问题

    此致、
    Eran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DCDC4轨上的默认电压为3.3V、看起来电压正在缓慢放电。   即使在几分钟后、电压也会稳定。  您能否在 示波器上测量 SW 节点以检查电感器是否在此状态下切换?

    此致、

    Jay