This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:用于 OR-ing 两个电源?

Guru**** 2606765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2419, TPS22976, TPS22912C, TPS22910A, TPS2113A, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619427/tps22976-use-in-or-ing-two-supplies

器件型号:TPS22976
主题中讨论的其他器件: TPS22912CTPS22910ATPS2113ATPS2115A

在为应用手册设计电路的过程中、有人想知道将 TPS22976用作或两个电源的简单方法是否有任何问题? 数据表显示、两个通道都可以并联、但我更喜欢两个输入和一个公共输出。 这是一个低电流应用(<100mA)、其中一个 IC 比两个 TPS2419便宜得多。

谢谢、

Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    TPS22976在关断时不提供任何反向电流阻断。 这意味着、如果其中一个电源高于另一个电源、则当该电源为系统供电时、将有电流反向流入电压较低的电源。 有关此配置以及所有推荐的负载开关电源多路复用配置的更多信息、请查看 此应用手册! 具体而言、我建议查看适用于您的应用的 TPS22910A + TPS22912C 配置。

    如果您正在寻找单芯片解决方案、那么 TPS2115A 或 TPS2113A 是不错的选择。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Alek! 感谢您的帮助。 我将查看您推荐的链接。

    Carmen