This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700EVM-068:关于 UCC28700EVM 问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619384/ucc28700evm-068-about-ucc28700evm-question

器件型号:UCC28700EVM-068

大家好、

我是否可以知道如何在 UCC28700EVM 上测量和证明 OVP 功能? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、郭

    您可以按如下方式测试 OVP 功能。
    1、通过二极管将偏置电源连接到输出端。
    a.阳极至 EVM 输出正极侧的电源阴极。
    2.使用示波器监控栅极驱动和 VDD。
    3.轻轻加载电源,5 k 欧姆电阻器应该工作。
    4.通电
    5、将偏置电源设置为稳压输出、然后缓慢增大。
    6.当发生过压故障时,开关将停止,VDD 电容将以2.1mA 的电流放电(IFAULT 是故障的额定放电电流)
    a.数据表中的第7.5节电气特性。
    B.VDD 将在 UVLO 关闭和开启之间循环、然后再重新开始开关。
    7.通过一次侧绕组与辅助绕组匝数比检测输出电压。
    a:当采样期间 VS 引脚= VOP 4.6V 时、Vs 将触发 OVP
    一、这种容差约为3.5%
    二随着泄漏电感和电阻器变化、OVP 可能约为+/-5%。

    此致、

    Mike