This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22929D:不支持35mA 负载。

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22929D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619018/tps22929d-does-not-support-35ma-of-load

器件型号:TPS22929D

您好!

我们在多个装置上使用 TPS22929D 负载开关。 但是、当负载连接到输出侧时、我们得到了一个 RMA、其中出现了输出压降问题。 负载约为35mA。 我们的输入电压为5.2V、当35mA 负载连接到 Vout 时、电压降至2.7V。 有什么原因会使电压下降? 我们能否将该部件发送给您进行根本原因分析?  

-Maulik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maulik、

    我同意您的评估、35mA 负载不应导致明显的压降。 通常、这是负载开关的常见故障、通常原因是电气过载(EOS)。 这是由于超过器件的最大电压或电流额定值而导致的、即使是暂时的。

    下面是一些有助于我们调试问题的问题:

    1. 这种故障是立即出现的、还是随着时间的推移而发生的?
    2. 5.2V 接近器件的最大绝对值6V。 是否有任何可能导致 VIN 电压超过6V 的输入瞬变? 是否有热插拔事件?
    3. IMP_PWR 上的电容是多少? 我正在尝试查看在导通期间是否超过最大电流2A、因为35mA 完全在器件的范围内。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    这个单位在外地工作了大约一个月。 我们在现场还有其他单位、只是没有看到这种问题。

    2.5.5V 直接来自主输入稳压器、该稳压器将输入电压从12V 更改为96V (取决于应用)。 该稳压器将电压降至5.5V、然后进入多个 IC、其中一个 IC 是 TPS22929D。

    电容器 C138为0.1uF (16V_0402尺寸)。

    -Maulik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maulik、

    我向您发送了一封包含我的电子邮件的邮件。 请联系我、以便我们可以继续对其进行调试、并在必要时在我们的质量团队中进行循环。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius