This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:lm5116 60V 输入32V 输出禁用/启用问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626057/lm5116-lm5116-60v-input-32v-output-disable-enable-problem

器件型号:LM5116

您好;

Lm5116有一些问题。 初始供电时(最初同时启用)没有问题。 它在空载或满载时工作。

但是、当我们通过使用集电极开路晶体管下拉使能引脚来禁用(@无负载或满负载)使能输入时、lm5116会从使能输入中禁用。 转换器已解平衡。 启用转换器后、转换器无法正常工作。 我们看到 了高侧 MOSFET 和/或 lm5116某些引脚上的损坏。

这种情况并非适用于所有转换器。 有些故障、但有些故障起作用。

我对 VCCx 引脚和使能引脚网络有疑问。

不使用 VCCx (由输入供电)、但 VCCX 具有100nF 接地电容。 接地是否至关重要?

此外、使能引脚通过220k 系列连接到 VIN、在使能引脚上有一个100pF 电容器接地。 此外、正如我在上面说过的、有一个控制开路集电极晶体管通过其集电极连接到此引脚。 220k 或100pf 电容不合适吗?

如上所述、使用使能引脚禁用 lm5116时会发生问题(损坏)。 在禁用操作后启用时发生的事件。

MOSFET 额定值高于150V。 此外、当负载或满载(3A)时、我们在开关节点上没有看到任何超过85V 的电压尖峰。

您对我们的问题有什么建议吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、

    您能否发布您的原理图?

    谢谢你。

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 David;

    由于隐私规则、我们无法发布原理图。 但我可以给出 lm5116转换器的一些工作条件。

    输入为60V、输出为32V。 负载电流3a (无负载时也会出现此问题) Lm5116的原理图具有330khz 的工作频率。 输出电感为15uH、ss 有10nF 电容、感应电容位于低侧 MOSFET 漏极和 PGND 之间、电阻为12.5m Ω(使用100R 1nF 滤波器从此处感应到 lm5116的电流)。 lm5116与 Vin 相配。 allbypass 电容器(Vin、Vcc 等)、位置接近 lm5116。 UVLO 有电阻分压器网络(此网络没有电容)。
    正如我之前所说的、即使不使用、也有 Vccx 100nF 电容器接地。 并使用集电极开路晶体管启用了转换器。 在使能引脚和 Vin 之间有220k 的电容、在使能引脚上还有100pf 的电容接地。
    在数据表第15页中、下面简要介绍了使能引脚。 因此、我们怀疑电阻器值晶须为220k、但建议在高电压应用中使用1MEG。

    转换器在空载和满载条件下正常运行。 但是、当我们在具有集电极开路使能控制的无负载(也是满载)运行时禁用转换器时。 转换器关闭。 但我们无法启用转换器。 我们发现、高侧 MOSFET 也会造成 lm5116损坏。

    '到 VIN 的 MΩ Ω 上拉电阻器可用于与集电极开路控制信号连接。 低输入电压
    上拉电阻器可 kΩ 为100k Ω、以加快 EN 转换时间。 EN 引脚可以直接连接
    输入电压。 它不得悬空。 如果不需要低功耗关断、则使用 UVLO
    引脚应用作开/关控制"

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    当您只有 VCCx 电源时、是否会发生故障?  或者、使用和不使用 VCCx 电源是否会发生故障?

    安装了什么值的 SS CAP?  因为您的输出电压较高、建议降低 SS 时间、假设 CSS= 100nF?

    布局如何?  数据表中的指南是否得到严格遵循/实施?

     

    请参见随附的。

     

    此致、

    David.e2e.ti.com/.../1401.lm5116-Flour-Plan.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我们不会在板上正常使用 VCCx。 但我们在 VCCx 电源上填充了一个100nF 电容器、但 VCCx 电源未连接到任何位置。 我已经问过这个问题。 即使我们不使用 VCCX、向该引脚放置电容也会导致故障?

    SS 电容为10nF。 我们可以使用100nF 电容器并尝试使用它。

    图层指导线通常被电路所欺骗。

    现在、我们已将使能和输入电压220k 之间的电阻更改为1MEG。 我们有更好的结果。 对于10张不同的卡片、只有一张失败。 那么、我们可以说该电阻器的高值是好的吗?

    也适用于我们的电路。 禁用操作后、我们启用了该使能引脚。 启用后、电压会按预期上升。 但电压波形类似于上升功能、并在该引脚上添加了20kHz 正弦曲线。 它是正常的波形吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmet、

    如果未使用 VCCx、则连接到 GND。

    回复:您对 VCCx 影响的问题。 不、我认为这不是您失败的原因...

    我不确定 EN 电阻是否与故障有关? 但是、您在启动时描述的振荡确实是一个潜在的问题。

    是否可以通过电子邮件直接将原理图发送给我?

    David.Baba@ti.com

    谢谢、

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们已经解决了这个问题。 存在从其他电路耦合到软启动引脚的噪声。 该噪声会导致快速和非线性启动/开启。 我们已经使用更高值的电容器对此引脚进行了求解。

    谢谢。。。

    此致、