This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法使用 bq24123充电

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617518/cannot-charge-with-bq24123

主题中讨论的其他器件:BQ24123

您好 、支持!

我们在包含2节电池的充电项目中使用 bq24123。  调试中有一个等式确定、bq24123的 OUT 引脚和电感器之间的波形与电感器的另一端相似。 当插入15V 交流适配器时,PG 引脚为低电平,STAT1和 STAT2的电压为9.2V,VTSB 的电压为3.2V,TS 引脚的电压为1.6V。

当电池存在时、BAT 引脚电压等于电池电压、但 OUT 引脚上没有 PWM 波形。

那么、我可以做些什么来解决这个问题呢? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对延迟答复表示歉意。 感谢您分享如此多的详细信息、波形和原理图。

    您说过 STAT 1和 STAT 2引脚均为9.2V。 这意味着两个内部 STAT 晶体管都关闭、因此 STAT1和 STAT2被上拉至 VCC。 这意味着充电器处于"充电暂停状态"。 这是由于计时器故障、过压情况、睡眠模式下以及电池不在时导致的。

    由于适配器已连接且 PG 为低电平、因此它不是睡眠模式。

    您说电池在出现此问题时已连接、因此充电暂停不是由于电池不存在。

    这会给我们留下计时器故障和/或输出过压。

    您说 BAT 引脚等于电池电压。 该电池电压是多少?

    是否是连接电池之前的第一个输出波形?

    此致、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有更新吗?

    谢谢、
    Joe