This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-420:千兆位以太网连接

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619189/tps23754evm-420-gigabit-ethernet-connection

器件型号:TPS23754EVM-420

你(们)好

我们指的是 TPS23754EVM-420。

在该电路板中、eth1-230LD 用于 PoE 磁体。

但是、我不知道该 EVM 是为采用千兆位速度(1000BASE)而设计的。

通过参考 TPS23754EVM-420中的 BOM、我们能否实现支持千兆位以太网连接的 PoE+ PD 电路  

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Coilcraft 的网站显示,eth1-230“超出了千兆位以太网的回损要求”。

    在给定适当的以太网 PHY 的情况下、您应该能够实现千兆位速度。 请在此处查看我们的产品概述: www.ti.com/.../phy-overview.page

    谢谢、
    Thomas A.