This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:DIY 接口设备

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, MSP430F5529, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619360/ev2400-diy-interface-device

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ25703AMSP430F5529BQ27510

大家好、

我正在使用相关 EVM 对 BQ25703A I2C 多化合物充电控制器进行实验。 我最初以为我可以获得大约99美元的 EV2300、但不幸的是、EV2400是它的两倍。 进一步探索之后、我发现 EV2400使用 MSP430F5529、顺便说一下、我有一个 LaunchPad。  

现在、作为 DIY 人、我希望 使用 launchpad 将一个临时接口器件组合在一起、为此、我需要...

a)固件 已完成和烘烤-我已搜索此内容、但它不存在

b) USB 主机通信的协议信息、以便我只能写入 I2C 通信部分。 我有一个 BQ27510库、但不知道 Battery Studio 是如何与硬件通信的。

(c)备选办法和建议。 我已经在使用 BusPirate 与电路板进行通信、但让 Battery Studio 与 EVM 进行通信要容易得多。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Inderpreet:
    我们无法为您将 LaunchPad 转换为 ev2400提供支持。 我建议购买更便宜的 EV2300、或者只需通过 i2c 使用 UC 直接与器件通信。

    谢谢
    Onyx