This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:LM5160DNTR 设计中的稳压电感器变化

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619267/lm5160-reg-inductor-change-in-lm5160dntr-design

器件型号:LM5160

尊敬的所有人:

我的 一位客户正在为低于规格的隔离式电源应用开发 LM5160DNTR,webench 设计中使用的电感器值约为428uH,其中大约会生成15V 电压,而且由于428uH 不可用, 我的客户在市场上使用了价值为470uH 的可用价值、我们得到了15.7V、请您对此进行澄清。

I/P 电压:40-60V

O/P 电压:15V、电流:200mA

Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用470uH 应该是可以的。  您也可以选择使用430uH 还是390uH?

    此致、

    David。