This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:数据表中未指定散热焊盘连接

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619337/tps22810-thermal-pad-connection-not-specified-in-datasheet

器件型号:TPS22810

我们在使用 TPS22810时遇到了一些问题、因此我返回数据表以搜索有关可能出现的问题的更多信息。 我意识到、虽然我们假设 WSON 封装上的散热焊盘连接到 GND、但数据表中没有任何实际规定。 唯一提到的散热焊盘是封装图、其中没有关于电气连接的信息。

是否有人可以确认或反驳散热焊盘应连接到器件的 GND? 我还会建议更新数据表、以便将来可以在适当的位置找到此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、闪光灯先生、

    如果您看看该器件的 EVM、DRV 封装的散热焊盘接地没有问题。 我将把这一点带到我们的团队、作为一项潜在的数据表更改、以便将来更清楚地了解这些数据表。 感谢您提出这个问题。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius