This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:TPS61194的 Vout 错误。

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619334/tps61194-the-vout-of-tps61194-is-wrong

器件型号:TPS61194

我的原理图显示为熔断。 输入电压为+12V。 Vout 设计为+24V。 但我只能获得+12V 输出电压。 此外、故障引脚为低电平、因此 LED 亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否澄清一下、您在 OUT1-OUT4上串联了多少个 LED? 此外、您能否澄清一下 Vout 是如何设计为24V 的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论我是否将负载连接到输出端、输出电压都是12V。
    VOU 的设计基于数据表中的公式:
    VMAX BOOST =(VBG/R13+ 0.0387) x R12 + VBG; 其中 VBG = 1.2V、R13 = 130KΩ,Ω R12 = 500KΩ。Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您很可能会触发故障情况。 您需要至少配置四个 OUTx 引脚中的一个、以便 OUTx 引脚上的电压高于输入电压、并且低于 VMAX 升压的约30%。 未使用的 OUT 引脚应接地、但至少必须正确配置一个。
    如果您可以分享您想要实现的目标、我们可能会为您提供更具体的反馈。