This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:修改 EVM 以与外部电源适配器配合使用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040EVM, BQ24040, BQ51013B, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626662/bq51050b-modify-evm-to-work-with-external-power-adapter

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ24040EVMBQ24040BQ51013B

我有一个 bq51050BEVM-764 (HPA764修订版 C)模块。 并希望使用外部电源适配器对其进行测试、如使用 bq24040EVM 的数据表"9.2.2有线充电应用"中所述。 但在 bq51050BEVM 的数据表中、会显示" 此 HPA764-002不支持适配器选项"。 在 EVM 上、未焊接 FET Q1、BAT 直接连接到 J3 (OUT)。

即使在 bq51050BEVM 上添加 Q1、我似乎也无法连接 bq24040EVM、因为 BAT 直接连接到 J3 (OUT) bq51050BEVM。 我是否可以通过方法一起测试这两个 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对 bq51050电池上的连接、适配器输出和 EVM 限制进行了正确的说明。 您感兴趣的电路如数据表图37所示。
    另一个可能正常工作的器件是 bq51013B、它是安装了 Q1的电源。 但是、到 bq24040的输入将是来自无线电源或适配器的5V 电压、而只有 bq24040连接到电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、无法将 bq51050BEVM 与充电器 EVM 配合使用、对吧?

    另一个问题:
    bq51050B 兼容 v1.2、但 BQ51013B 仅兼容 WPC v1.1。 这是不是正确的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Eesu">所以、无法将 bq51050BEVM 与充电器 EVM 配合使用、对吧? --没错
     
    另一个问题:
    bq51050B 兼容 v1.2、 但 BQ51013B仅兼容 WPC v1.1。 这不是正确的吗?--它们都符合 v1.2标准。

    [/报价]